This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC125:3.3V Vcc 时的最大电压

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676947/sn74ahc125-vol-maximums-at-3-3v-vcc

器件型号:SN74AHC125

我有一位 BAE Systems 的客户询问他们将看到的最大电压是3.3 Vcc 时的器件负载是否为6mA。 这将在器件的整个温度范围内。 没有显示此信息的图表或规格、因此我告诉客户、您所说的任何值都不会被指定。 问题是您是否在实验室中测试过此测试。 如果您有任何信息可以与客户分享、请告诉我。

感谢您对此的帮助!

Richard Elmquist

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、

    我们没有用于显示特定数据点的测试数据、但是使用数据表规格很容易指定最大值。 有几种不同的方法可以计算中间 VOL、但我更喜欢坚持最简单、最安全的方法。

    我们可以在数据表中获得最接近的值、并使用该值计算 Ron、然后使用计算 得出的 Ron 来确定输出压降。

    在本例中,数学计算非常简单--数据表显示 了输出电流为4mA 时3V (~3.3V 电源-10%)时的 VOL。 6mA 是电流增加50%、工作电压保持在相同的范围内、因此我还希望 VOL 在最坏情况下增加50%、从而使输出电压为0.44*1.5 = 0.66V

    要对此进行仔细检查、让我们获取 Ron 、正如我在上面提到的。

    Ron = VOL / IOL = 3/0.004 = 110 Ω

    使用该值获取我们的新 VOL

    VOL = IOL * Ron = 0.006 * 110 Ω= 0.66V

    您可以在 P = I2R = 3.96mW 的情况下快速计算 FET 的功耗、仅了解功率耗散(4mW 不是问题)

    这是获得 VOL 的最简单方法,而且估算非常安全-- 也就是说、由于工作电压超出数据表规格增加、因此存在很大的余量、 这意味着 Ron 将减小、而且输出电流不会大幅增加、因此不应对输出 FET 产生热效应。

    我可以在实验室中测试、但我无法测试 PVT 的每个变化。 使用数据表规格进行估算是最安全的解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys、
    非常感谢您的快速响应!
    祝您度过美好的一天!
    Richard Elmquist
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    总是很乐意提供帮助——随时回来:)