This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV123A:输出波形

Guru**** 2526700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/676838/sn74lv123a-output-waveform

器件型号:SN74LV123A

大家好、团队:

我的客户遇到了基于数据表说明的 SN74LV123应用、

当/CLR =高电平、/A =低电平、B =上升沿时、/Q 输出上有脉冲。 但是从下面的波形中、无论 B 输入端的上升沿或下降沿如何、都有脉冲。 这与数据表说明不一致。

原理图如下所示。 您是否会建议此类问题的可能根本原因是什么? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andrew:
    信号上有很多噪声——上升沿很可能会产生噪声,因此会导致多个触发。

    您能否放大该下降沿并使我们获得干净的视图? 从上面的示波器屏幕截图中、我无法判断信号是否是单调的。