This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:SN74LVC1G74:Δ T、ψJ θJ、Δ C

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703149/sn74lvc1g74-sn74lvc1g74-j-t-tj-max-j-c

器件型号:SN74LVC1G74

您好、Sirs、

很抱歉打扰你。

如标题 所示、我们想知道 SN74LVC1G74的 Δ T、ψJ θJ、Δ C 值。

请帮帮我。

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我可以帮助您解决此问题、但首先我需要知道您计划使用哪种封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sirs、

    SN74LVC1G74DCUR 是完整器件型号。

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    我请求为您获取此热数据、需要1到2周的时间。 我一拿到它、就会在这里发帖。 现在、我将标记为已解决、以便不复制此请求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、舒成

    您请求的数据如下:

    ψJ T -32.3°C/W
    TJ 最大值- 150°C
    θJ C - 93.3°C/W