This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:信号完整性

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/699916/txs0104e-signal-integrity

器件型号:TXS0104E
主题中讨论的其他器件: TXS0101

大家好、

我的一位客户正在使用 TXS0104E 并观察仿真中使用电平转换器时信号质量和信号转换的问题。

请注意存在的问题: 即使 您连接 了 MCU、电平转换器,也不 能单独忽略(删除)所有其他瞬态线路、过孔、终止影响等

它们使用 Mentor Graphics Hyperlynx 9.4.1、随附仿真波形和详细信息。

您能不能查看问题、并告诉我们此(TXS0104EQPWRQ1)器件的 IBIS 是否存在已知问题。

还针对相同的问题建议解决方案。  所用的 IBIS 模型嵌入在设计中。

e2e.ti.com/.../MCU-NOR_5F00_12Jun2018_5F00_TI.PPTX

此致、Shinu Mathew。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    我认为这款 IBIS 模型没有任何已知问题、但我将把这篇文章分配给我们的翻译专家、以帮助您解决这一问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shinu、

    我们最近收到了有关该器件模型的请求。

    建模团队目前正在对其进行研究。 他们认为该模型并不完全代表 TXS0104的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以考虑使用其他 TXS 模型之一来查看它是否可以满足仿真要求。
    TXS0101/2/4的内部结构相似。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Shreyas、您好!

    感谢您的输入和支持。

    客户使用 TXS0101/2模型进行仿真、并有少量疑问、如下所示:

    •    如果电平转换器通过开关? 或再生 类型?

    •    如果是直通开关、则 IBIS 模型中不包含延迟。

    •    我们观察 到电平转换器正在以0重新生成信号, 看不到输入到输出之间的延迟。

    请您对此进行澄清

    为什么模型正在重新生成?

    为什么模型中不包含传播延迟?

    在下面的快照中、3.3V 是控制器输出、如果您注意到电平转换器输出早于控制器输出。

    此致、Shinu Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shinu、

    再生意味着什么?
    TXS 是一款基于开关的转换器器件、按原样传递低电平信号、通过 OneShot 和上拉电阻器的组合上拉高电平信号。
    低电平信号将具有最小传播延迟。
    希望它能解答您的问题。

    TXS 器件的应用手册如下:
    www.ti.com/.../scea044.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、您好!

    感谢您的回复。

    如果部件是开关(直通)类型,那么为什么我们观察到电平位移器的输出正在重新生成(出现在驱动器之前)?

    您能否详细了解随附的 IBIS 模型,我看不到任何参数/指示该部件是直通交换机类型。

    NOR (RXR)的输入要求 最大上升时间为 1.5ns。

    此外、您建议的器件在输出端具有更高的上升时间和下降时间。

    e2e.ti.com/.../TXS0102-Model.zip

    此致、Shinu。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shinu、

    我认为这是一个错误。 在通过器件时、输出不能在输入之前显示。
    请在仿真模型论坛中将错误提交给 IBIS 建模团队。
    我还会让他们知道这一点。