This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FPGA 选择

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702807/fpga-selection

我想使用 FPGA 为电力
电子转换器生成开关信号、在这种
情况下、我需要感应和监控34个模拟信号(电压和电流)。 此外、我需要访问
代码中的所有34个模拟值。 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您希望 C2000提供什么帮助? 从 ADC 的角度来看、F28379D 最多可连接24个信号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    如果您的问题得到解决、请关闭此主题、或者如果您有任何疑问、请回复。