This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:有关 TXS0104的一次性问题

Guru**** 2779775 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702617/txs0104e-one-shot-questions-about-txs0104

器件型号:TXS0104E

大家好、

请帮助回答以下一次性相关问题:

由于 TXS0104可识别数据传输方向、因此单次触发触发电平为1/2 Vin、因此对于以下测试信号:

数据方向为 A 到 B。信号 A 为1.8V、信号 B 为3.3V。 因此、当输入电压上升至500mV 时、将触发单次触发。 因此、压摆率信号 B 增大。 但同时、信号 A 的压摆率也会增加。 单次触发是否也会影响输入信号?

2.是否需要输入信号的压摆率来触发单次触发?

3.对于以下输入信号(A)、是否 触发了单次触发?  输出信号是否合理? 输出 B 似乎无法达到3.3V。

A 输入:1.8V、B 输出:3.3V

 

Lacey

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Lacey、
    我已要求 Shreyas 为您考虑这个问题-他应该在早上(达拉斯时间)与您一起回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Emrys:
    感谢您的帮助!
    请帮助尽快检查、客户正在等待解决问题的答案!

    Lacey
    非常感谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Lacey:

    1) 1) OneShot 正在提高输出信号的压摆率、即使 TXS 内部 FET 已打开也是如此。 这会在 FET 关断之前暂时增大输入信号。
    2) 2)数据表 ROC 中的转换率规格。
    3) 3)输出最终电平将取决于输出上的负载以及信号的频率。
    负载越大、最终输出电压电平就越低。
    信号频率越高,输出电压电平越低(因为最终电平必须使用内部上拉电阻器和电容负载(RC 时间常数)启用)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我的问题是:露西波形中的正常波形是一次性的吗? 如果是、为什么没有电压拐点?

    2、如下所示、这是我们理解的正常单次波形、因为存在明显的电压不灵活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、我的问题是:露西波形中的正常波形是一次性的吗? 如果是、为什么没有电压拐点?

    2、如下所示、这是我们理解的正常单次波形、因为存在明显的电压不灵活。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey 发出的第二个波形没有电压拐点(、例如第一个波形)。 芯片是否进入单次触发状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ShreyasRao、

    感谢您的回复!

    另外两个问题:

    我们能否通过信号波识别数据方向? 还是只是通过延迟来实现?

    2.如何确定 是否触发了一次性函数? 例如下图、我们能否确定下图中是否触发了一次性功能?

     输入电压似乎已达到 Vcc/2、压摆率不变。

    Lacey

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、
    请帮助回答上述问题、客户需要解释以解决此问题。

    Lacey
    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lacey、

    示波器上的方向标识可通过信号的传播延迟来完成,但是,由于您设置了方向,因此在测试时应该知道方向。
    单次触发触发可通过输入信号 Vcc/2附近的输出信号的快速上升时间来识别。
    上升时间将取决于输出端口上的负载、包括探头电容。
    在轻负载或无负载的情况下、压摆率将很快。

    为了测试 OneShot 功能,使输入信号以非常慢的输入压摆率上升,大约在 Vcc/2下,一次性电路将触发并将打开大约15ns (在 Vccx 级别),一旦一次性终止, 输出将在10k 上拉电阻器工作前下降、并再次上升至 Vccx 电平。