This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC191:内部阻抗或上拉/下拉电阻值是多少?

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704113/sn74hc191-what-is-the-internal-impedance-or-the-pull-up-pull-down-resistance-value

器件型号:SN74HC191

您好、请告诉我。

以下四个引脚的内部阻抗或上拉/下拉电阻值是多少?

1.QA~QD 输出引脚

2.CLK

3./负载

4./CTEN

此致、

O安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、otake、

    输出引脚 QA-QD 的内部电阻可使用数据表计算、如下所示。

    使用数据表电气特性部分中的 VOH 电压和 IOH 电流

    我们可以使用 R = V/I AS (VCC - VOH)/ IOH 来计算输出阻抗
    因此、在(4.5Vcc)时、这会提供(4.5-3.84)/.004 = 165欧姆的阻抗
    您可以根据您使用的 Vcc 重新计算此值。

    对于输入阻抗、也可以使用数字输入泄漏规格并计算 R=V/I、从数据表中计算该值

    这适用于 CLK、/LOAD 和/CTEN 引脚

    R =(6V/1uA)
    R = 6兆欧姆

    这是最小阻抗、可能高于此阻抗、可以使用表中显示的电流典型值重新计算。

    谢谢、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    感谢您的回答。

    通过详细的答案很容易理解、谢谢。

    O安全。