This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC123A:施密特触发逻辑输入的阈值电平和迟滞是多少?

Guru**** 2559110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700662/sn74ahc123a-what-is-the-threshold-level-and-hysteresis-of-the-schmitt-trigger-logic-inputs

器件型号:SN74AHC123A

实际数据表(2005年10月)所讨论的内容是:"Schmitt 触发器电路在/a、B 和/CLR 输入上可实现慢速输入转换率"。 随后  给出了标准逻辑输入电平的高电平:VIH≥3.85V @ Vcc = 5.5V、低电平:VIL≤1.65V @ Vcc = 5V。 这些电平是否对应于具有迟滞的阈值电平? 提前感谢您提供的任何有用信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    对于具有 S.T 输入的器件、应提供正/负阈值和迟滞规格。 让我稍微探究一下为什么不包含这些内容、然后我会给您回电。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    答案是要多了解一些信息、但即使再过八天、我也没有得到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、

    抱歉、我没有按下"已解决"按钮、它在我的末尾关闭了按钮、因此我无法跟踪。 我现在有答案了。 因此、该器件确实具有施密特触发输入、但我们不会对迟滞进行规格说明。 VIH/VIL 将是此器件的输入电平。 但是、由于此器件具有施密特触发输入、因此您仍然可以获得慢速或高噪声输入信号、而不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!Dylan、

    感谢您的工作、但我认为您理解此回答不是很有帮助。 即使是测量一些器件、我们也不知道下一次生产是否具有相同的水平。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Harald、
    如果您需要非常精确的输入阈值、最好添加一个模拟比较器、您可以在逻辑输入之前通过外部组件进行控制。 任何具有施密特触发输入的逻辑器件都将具有相当广泛的输入阈值范围、我们无法保证它们在各个组件之间(尤其是从一年到下一年、或者一个制造工厂与另一个制造工厂)完全相同。