This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC1G125:VCC 上电前引脚 A 为高电平?

Guru**** 2560620 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704044/sn74auc1g125-pin-a-high-before-vcc-powered

器件型号:SN74AUC1G125

您能告诉我、如果引脚2的输入电压高于 VIH 限值、但器件的 VCC 尚未出现、我应该预期会出现什么行为吗? 例如、引脚2上的输入电压为1.2V、但 VCC 尚未通电。 输入是否锁存在输入电源电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassidy、

    在输入电压大于 Vcc 的情况下(例如、输入电压= 1.2V、Vcc = 0V)、您只需要知道输入是否具有正钳位二极管。  此信息可在"绝对最大额定值"表中找到-尽管需要一些解释。

    在这种情况下、Vin (最大值)为3.6V、这表示没有二极管。  如果它曾说过类似"Vcc + 0.5V"的内容、则表示正钳位二极管。

    对于 Vcc = 0且 Vin = 1.2V 时的器件行为、在电气特性表中进行了说明:

    当电源为0V 并且输入或输出为高达2.7V 的任何电压时、IOFF 是进入任何输入或输出引脚的泄漏电流。

    请注意、这仅在 Vcc = 0V 时有效。  由于您说过"VCC to the part is not present "、因此我无法确定 Vcc 引脚上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OE 引脚连接至低电平(器件启用)时、Ioff 规格是否仍然适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cassidy、

    是的、Ioff 独立于器件的任何功能、包括 OE。