This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:3.3V 电源供电,上拉至5V?

Guru**** 2532810 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/704290/txb0108-powered-from-3-3v-pull-up-to-5v

器件型号:TXB0108

您好!

对于新设计、我们需要将一个5V 输出逻辑电平馈送到 TXB0108的 B 侧、该侧由3.3V 电压供电。

从数据表中可以看出、TXB0108似乎无法承受5V 输入?

请验证吗?

谢谢、Keith

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keith、
    任何输入端的建议最大值都是器件“IDE”的电源电压值,在这种情况下,A 侧的电压不应超过3.3V。

    此外、TXB 系列转换器不应使用上拉或下拉电阻器-这些器件的输出端具有4K 串联电阻器、上拉/下拉电阻器会导致严重问题。

    编辑-没关系、我现在看到的不是5V、而是1.8V。