This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC125:需要14引脚 TSSOP 封装的封装尺寸、又名"DGV"

Guru**** 2555180 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74ALVC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701686/sn74alvc125-need-footprint-for-14-pin-tssop-package-aka-dgv

器件型号:SN74ALVC125

完整器件型号为:SN74ALVC125DGVR。 我需要14引脚 TSSOP 封装(也称为 DGV)的尺寸外形图。 封装图位于数据表中、但不在封装尺寸中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我输入了一个拼写错误。 封装为 TVSOP (也称为 DGV)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    按照以下链接搜索要查找 CAD 文件的器件。 如果它没有您需要的文件、您必须从我们在数据表中提供的尺寸创建尺寸。
    https://webench.ti.com/cad/
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、这不能解决我的问题。 我不需要 CAD 文件、我需要尺寸标注的封装图。 数据表中没有此特定 TVSOP (DGV)封装的封装尺寸图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    CAD 文件包含原理图符号和封装。 提供了器件尺寸、以便您也能够创建封装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此软件包(DGV)缺少文件、而且我无法访问 CAD 程序。 同样、我只需要一个简单的2-D 图来表示焊盘尺寸和间距。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    为了澄清这一点、我转到了您提供的链接(https://webench.ti.com/cad/)、输入了器件型号(SN74ALVC125)、并且此特定器件缺少 DGV 的文件。 请告诉我在哪里可以找到封装的2D 图。 谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果未包含该文件、则我们没有该文件的2D 工程图。 同样、您必须使用器件尺寸创建布局尺寸。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    供参考、网站上提供了.bxl 格式的封装、网址为:  

    有一个称为 Ultralibrarian 的免费软件、它允许将.bxl 文件转换为任何通用软件格式(例如、Altium)。