This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV07A:最高结温

Guru**** 2507065 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV07A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702955/sn74lv07a-max-junction-temperature

器件型号:SN74LV07A

尊敬的团队:

 

当 SN74LV07A 测得的外壳温度变为85摄氏度时、IC 是否会损坏?

 

谢谢你。

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    不可以、85°C 的外壳温度不会损坏器件、但是如果您在正常运行时看到器件温度大幅升高、我建议您查看您的设计、看看它是否超出了器件的任何最大额定值。  该器件通常不会升温太多(假设环境温度为25°C、外壳温度为85°C)。

    该器件的额定工作环境温度高达125C。  这意味着外壳和结温可能超过125C。

    器件的最高结温为150°C。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好!

    很抱歉、我们对此案例有后续问题。

    1.请问 SN74LV07A 的总输出电流(8端口之和)是否为50mA? 在 DS 第8页、建议的输出条件显示器件的总电流为50mA?

    建议的输出条件:
    –每个输出的负载电流不应超过35mA、器件的负载电流总计不应超过50mA。

    2.要计算此部件的功耗,是否应将灌电流和 VOL 相乘,并使用该数字计算热阻和环境温度? 您能否向我展示一种计算其功率耗散的准确方法?

    谢谢你。
    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ting、

    最大输出电流在绝对最大额定值表中明确说明。

    该器件的总电流为50mA (因为它只有1个接地引脚)、每个引脚的最大电流为35mA。

    您的直流功耗计算是正确的、但如果您使用数据表的 VOL 值、则您将计算绝对最坏情况而不是典型功耗。

    对于该器件,假设电流平均分配(35/8 = 4.375mA)且工作电压为5V,我们可以预期功耗为8*(0.004375 *(0.55V*4mA/16mA)= 4.8125mW。  这将使预期温度增加0.0041825 * 0.484 C (在 D 封装中)。  换言之、如果在数据表规格内运行、器件不应发热。

    ***** 更正*****

    我不小心在计算中使用了35mA 而不是50mA。 50mA/8 = 6.25mA、新音量(最大值)= 0.55V * 6.25mA/16mA = 0.21484V。

    这给出了10.742 mW 的更新功耗和1.08 C 的温度升高。 很抱歉。

    请注意、这仅适用于直流操作。  如果器件正在开关、则会按照本文档中所述增加开关的功耗: CMOS 功耗和 CPD 计算