This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G00:74V1T03STR 的 SN74LVC1G00MDBVREP 替代产品

Guru**** 2560070 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703794/sn74lvc1g00-sn74lvc1g00mdbvrep-replacement-for-74v1t03str

器件型号:SN74LVC1G00

您好!

请注意、在现有平台上、使用 漏极开路 ST 微型74V1T03STR 来实现 NAND 逻辑。

在探索替代方案时、我可能会遇到 SN74LVC1G00MDBVREP、这是为了替代近似匹配。

我请求提供 与 MIL 级部件的74V1T03STR 完全相同的建议。 可以灵活地整合5V CMOS (非漏极开路)输出类型 NAND 逻辑、但需要引脚对引脚兼容。

请建议使用符合 74V1T03STR 设计标准的 TI 制造标准的 mil 级替代产品

谢谢、此致、

苏布拉马尼亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramaniam、

    感谢您就您的问题联系我们。 我已将此问题转交给我们处理军用级组件的团队、他们应该能够为您提供帮助。

    谢谢!

    -Karan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Subramaniam、
    我找不到密耳级的确切替代产品。 这里是 mil 级逻辑器件表的链接。 我在单个上设置了筛选器、但如果您想搜索选项、您可以进行更改。

    www.ti.com/.../products.html