This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP2G80:转换瞬时按钮开关以保持开关的 IC

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G14, SN74LVC1G74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703488/sn74aup2g80-ic-that-converts-momentary-push-button-switch-to-maintain-switch

器件型号:SN74AUP2G80
主题中讨论的其他器件:SN74LVC2G14SN74LVC1G74

我们最初将使用此 IC :www.mouser.ca/.../STM6600DA55DM6F ,以便将瞬时按钮开关转换为保持开关。

但是、我们使用2节电池、每节电压为1.2V (共2.4V)。 该器件在1.6V (最小值)下工作、但当按下按钮时、如果电压输入小于2.5V、它不会使输出为系统供电。
您能否提供能够实现相同功能但低于2.4V 的 TI 产品? 我们还在寻找与其他产品价格相同(或更低)的产品(约为每10、000件0.50美元)。

请告诉我 TI 是否提供这样的产品。 我只需输入该 TI 器件型号、但不确定该型号是否起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    没有单个逻辑器件可以替代您的 PMIC、但我可以推荐一些可能比 PMIC (总计)成本更低的器件。 我的计算机上有一个部分设计--我明天早上回到工作岗位后,将会对它进行研究,并发布我拥有的东西。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 期待收到。 仅供您参考、这是我们计划使用的 tact (瞬时)开关: www.mouser.ca/.../SKTDLDE010

    不确定这是否会改变、只是想让您拥有它。 请记住、我们在 PCB 上安装组件的空间非常小、因为它非常小、因此在建议哪些器件最适合将其转换为维护/锁存按钮时、也请考虑这一点。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您提供详细信息。

    我认为这是我所知道的最简单的版本、可以实现您的目标:

    此电路将需要5个无源组件和2个 IC。

    对于2个施密特触发反相器、我建议使用采用 DCK 封装的 SN74LVC2G14 (SN74LVC2G14DCKR)。 提供更小的封装、但 DCK 非常小且非常受欢迎、因此在很大程度上可用。

    对于触发器、我建议使用 DCU 封装中的 SN74LVC1G74 (出于类似的原因)。  SN74LVC1G74DCUR

    根据今天的 DigiKey 价格、考虑到无源器件通常非常便宜、我认为这将完全满足您的价格目标。