This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:SN74AUP1G97参数

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703216/sn74aup1g97-sn74aup1g97-parameter

器件型号:SN74AUP1G97

尊敬的 TI:

我们在系统上使用 SN74AUP1G97DCKR、我们需要该器件的一些参数。

请帮助我们提供以下参数。  我们需要检查降额商品。 谢谢大家。

Θjc Ω 或 Ψjt Ω

PD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是您需要的热性能数据:
    Θjc μ W - 91.8°C/W
    Ψjt μ W - 1.8°C/W

    要计算 PD、请使用以下公式:
    PD = CPD (Vcc)² f + ICC Vcc