This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0102:只在一个方向上转换

Guru**** 2560530 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0102, SN74LVC1G125, SN74AHC1G125, SN74LVC1T45, SN74AXC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702257/txb0102-only-translating-in-one-direction

器件型号:TXB0102
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G125SN74AHC1G125SN74LVC1T45SN74AXC1T45

第一次使用 TXB0102、我只能使它在一个方向上转换。  我使用它将5V ATMEGA2560硬件 UART 端口连接到3.3V 器件、VOH 2.4-3.1V (TXB0102表显示 VCCI x 0.65、因此完全符合规格)和 VIH 2.0-3.6V。
我具有 VCCA @ 3.3V 和 VCCB @ 5V、OE 由 VCCB 上的 IO 控制、可从5V>3V 获取数据、但不能从另一个方向获取数据。  有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我应该补充的是、屏幕截图是在 TXB 的匹配 A/B 引脚上拍摄的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否有上拉电阻器? 请显示您的电路原理图。

    您具体是如何配置 ATMega 的引脚的?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    标记网中没有其他组件、它们直接连接到 ATMEGA。  RX/TX 配置为硬件 UART、GPEN/GPWR 配置为输出上拉或下拉。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Justin 的原理图。
    不要在器件上看到任何上拉或下拉电阻器。 因此、它很可能会指出、GPS 模块可能没有足够的驱动强度来过驱线路、从而从低电平切换到高电平。
    如数据表中所述、驱动器件需要至少2mA (最坏情况)的驱动强度才能进行开关。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    L80"硬件设计"文档未指定 TXD 引脚的驱动强度。 尝试寻求他们的支持、但似乎太低。

    无论如何、您实际上不需要自动方向感应。 只需使用两个单向转换器、例如 SN74LVC1T45或 SN74AXC1T45;对于降压转换、您还可以使用具有可过压输入的缓冲器、例如 SN74AHC1G125或 SN74LVC1G125。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Clemens、

    一如既往、感谢您的宝贵意见。

    Justin、

    此处需要注意的一点是、AXC1T45器件可在低于3.6V 的电压下工作、不能支持高达5V 的电压。
    SN74LVC1T45将提供3.3<->5V 的电压、而不会出现任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我对 Iridium9603调制解调器也有完全相同的问题(在5V -> 3V 但不是3V -> 5V 范围内工作)、IOL/IOH 的驱动强度为4.4mA/5.5mA。 我想知道它是否与我将 OE 拉至的电压有关、它是 VccB 的电压而不是 VccA 的电压? 数据表显示它以 VccA 为基准、但 OE 上的电压可能为5.5V、我假设这意味着它只需拉至高于 VccA。 您是否认为它被拉至 VccB 会导致此问题、因为与铱的布局是相同的?
    我知道我不需要方向感应和双向转换、但我试图通过将所有内容都放在单个 IC 上来简化电路设计和尺寸、而在纸上、TXB0102应该已经工作了(并且工作时间大约为5%)。
    如果我无法正常工作、SN74LVC1T45 x 2将是我的下一步、但这意味着对这些 PCB 进行分级、如果有权变措施、我希望避免再等待2周 (我想将 OE 与 VccA 绑定、看看这是否会产生任何影响)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Justin、

    由于 OE 引脚具有过压容限、因此其电压可高于 Vcca 而不会出现任何问题。
    您一定可以尝试将 OE 引脚连接到 Vcca、但我怀疑它会改变任何东西。