This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2T45:SN74LVC2T45:关于输入电压要求,输入电压是否超过 VCCI?

Guru**** 2558370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702184/sn74lvc2t45-sn74lvc2t45-about-the-input-voltage-requirement-can-the-input-voltage-exceed-vcci

器件型号:SN74LVC2T45

大家好、团队、

但愿你一切顺利。 您是否能够帮助解决以下问题?

如果 电压 转换方向是 A 到 B,VCCA 是 3.3V,AI、A2输入是否可以超过3.3V,例如 A1=5V、A2=3.6V?

因为'6.1绝对最大额定值' 显示    VI 的最大额定值为-0.5V 至6.5V,所以我有点困惑。

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Xue、
    正如您所说、输入最大额定值为6.5V。 它独立于 VccA、因此您可以使 A1 = 5V、A2 = 3.6V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Emrys 的回复!

    让我问更具体的问题,条件也是 A 到 B , VCCA =3.3V,

    您是说根据'6.3建议运行条件'、   任何高于2的输入电压、即使高于3.3V、如5 (或任何低于6.5V 的其他电压)都将被视为输入高电平、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Xue:
    是的、只要输入高于数据表中给出的 V_IH 并低于绝对最大额定值、就可以正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢,我完全理解