This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34-Q1:最大数据速率

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1T34-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703119/sn74aup1t34-q1-max-data-rate

器件型号:SN74AUP1T34-Q1

逻辑团队、

我们的客户使用 SN74AUP1T34-Q1在-40至+85C 温度范围内获得100MHz 信号。  输入电压为3.3V、输出电压为1.8V。  它在实验中工作正常、但他们想知道这是否在该器件的可接受工作范围内。

我发现 一个 e2e 线程 说100MHz 及更高频率通常使用不同的器件。  有趣的是、我们没有在数据表中指定该参数、但我们在网页上确实有一个参数。 除非我缺少某些内容、否则 e2e 线程会提供与网页参数不同的方向。

谢谢、

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Darren、
    简而言之、答案是"是"-这在该器件可接受的工作范围内。

    一般而言、我们不会为缓冲器或逻辑门指定最大数据速率。 网络上显示的最大速率取自同一技术系列中具有时钟输入的类似器件(并且内部比额定器件复杂得多)、 旨在让您了解器件在正常工作条件下的最大功能。