This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的一位客户将我们的板与 FPGA 芯片和 IO 线路上的 TXB0108连接到 RS485收发器 DS16F95QML。 此类连接是否存在任何潜在问题?
RS485在半双工模式下运行。 默认情况下、加电时、485处于接收模式。 因此、在存在失效防护偏置(VAB > 0.2)的情况下、当没有发送器驱动差分线路时、RS485 IC 的输出预计为高电平。 客户告知 IOS 有一些问题。
下面是客户的观察结果:
- FPGA 已断电-> RS485 IC 的输出将变为高电平。
- FPGA 已通电、IO 上的上拉电阻已启用-> RS485 IC 的输出将变为低电平。