This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T04:26MHz 时钟电平转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T04, SN74LV1T34, 2N7001T

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/703024/sn74lv1t04-26-mhz-clock-level-translator

器件型号:SN74LV1T04
主题中讨论的其他器件: SN74LV1T342N7001T

 SN74LV1T04是否是 使用单个3.3V 电源将26MHz 时钟从1.8V 转换为3.3V 的最佳选择?

谢谢、
标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark、您好!
    您还可以使用 SN74LV1T34 (转换缓冲器)。

    如果可以使用1.8V 电压轨,2N7001T 将是一种更节能的解决方案--如果可以的话,我强烈建议您使用它。