This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALS245A:故障模式

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702906/sn74als245a-failure-mode

器件型号:SN74ALS245A

专家您好!

您能否确认设备在以下情况下是否可能受到损坏?

预定义:

始终 OE ="L"和 DIR ="H"

条件1:

短接 b/w 17引脚(3引脚为"H"电平) 和18引脚(2引脚为"L"电平)  

这意味着较短的 b/w 输出。

条件2:

如果发生集电极开路输出、将 b/w 短路5V (上拉电压)和18引脚(2引脚为"L"电平)

这意味着上拉电阻器变为短路模式。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    输出之间的短路可能会对器件造成损坏。 该器件在短接时可通过单个输出产生相当大的电流(250+mA)、我们建议将电流保持在-15和+48mA 之间。

    从我的角度来看,条件1和条件2是相同的--将输出短接至相反的值将始终导致问题。 该器件没有任何电流限制内部保护。