This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:上行转换模式

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4T125, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702708/sn74lv4t125-up-translation-mode

器件型号:SN74LV4T125
主题中讨论的其他器件: SN74LVC8T245

您好!

该缓冲器升压能否直接将1.8V 转换为5V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Van:
    不能、SN74LV4T125无法直接从1.8V 升压转换为5V。 您将需要一个适用于该应用的双电源转换器、例如 SN74LVC8T245。