This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH245A:SN74LVCH245A ZXY 封装

Guru**** 2560080 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCH245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698653/sn74lvch245a-sn74lvch245a-zxy-package

器件型号:SN74LVCH245A

您好!

我想使用 SN74LVCH245A 的 ZXY 封装、从数据表中可以看出封装(第4页)的引脚编号和封装(第23页)之间存在不匹配。

它是4 x 5矩阵、而不是5 x 4矩阵。

请提供帮助吗?

数据表链接:

http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvch245a.pdf

谢谢、

Lior。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lior、您好!
    感谢您将此错误提请我们注意。 我目前正在研究这个问题、一旦我有答案、我就会尽快回复您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨、Lior、
    我只是想让你知道我仍在研究这个问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有更新吗?

    谢谢、

    Lior。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Lior、您好!
    上星期出差我出国-我将继续研究这个问题以找到答案。

    希望我能在本周结束之前找到这个引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    我很抱歉、我需要多长时间才能将其重新发送给您。  正如您可以想象的那样、数据表中缺少引脚排列是非常罕见的。

    我想完全确定我发布的引脚是否正确、为此、我必须通过多个通道进行验证。

    我确信这是 SN74LVCH245A ZXY 封装的正确引脚排列: