This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4046A:计算所需频率

Guru**** 2988030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV4046A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701986/sn74lv4046a-calculation-for-required-frequency

器件型号:SN74LV4046A

你(们)好

客户希望从8kHz 输入生成24.576MHz。

是否可以使用 SN74LV4046A 实现上部运行?

如果可能、您能否向我们展示电路示例?

我们无法参考任何用户指南和应用手册。

贝斯特雷加兹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Na:

    您需要将 VCO 除以一个系数 N 来完成此操作。 N 为3072、因为您尝试将8kHz 乘以24.576MHz。 如果您要使用分频器、则必须使2^N = 3072。 在这种情况下、N 为~11.5、这是不可能的、因此我不知道是否可以使用此应用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,迪伦

    感谢你的答复。

    客户告诉我们错误的价值。

    它们旨在从8kHz 生成32.76MHz。

    N 将为12。

    是否可以满足此要求?
    它们会使用 SN74LV4040作为分频器。

    贝斯特雷加兹
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、na、

    这应该起作用。 我不知道您可以为该频率允许哪些容差、但它可能不会成为32.76MHz 的焦点。