This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:关于 Ron 值

Guru**** 2750625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700897/lsf0108-about-the-ron-value

器件型号:LSF0108

大家好、

 我认为第6页中描述的 Vref_a=1.8V 和 Vref_a=2.5V 的 Ron 值
 与此相反。

我的想法是错误的吗?

此致、
Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tsuyoshi Tokumoto San

    我认为第2个条件下的 Vi 为1.8V、但我看不到数据表中列出的特定值。 LSF Ron 规格是数据表中提到的典型值、不保证在所有器件上都有这种规格。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

     感谢您的快速回复。

     数据表指示 Ron 值(= 10Ω Ω)为
      VREF_A=1.8V (V=0、IO=32mA)低于上的 Ron 值(15Ω Ω)
      VREF_A=2.5V (V=0、IO=32mA)。

      我知道内部 FET 的栅极电压偏置为 Vref_A+Vth。
      此外、我了解如果存在其他测量条件
      同样、栅极电压越高、Ron 越低。

      从上面可以看出、Vref_a=2.5V 时的 Ron 值小于 Ron 值
      在 Vref_a=1.8V 时。

      我的想法是错误的吗?

    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tsuyoshi San:

    是的、您的理解是正确的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas San、您好!

     感谢您的快速响应。
     我的问题已被解决!


    谢谢、此致、
    Tsuyoshi Tokumoto