This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV175A:最大负载电容

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV175A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701312/sn74lv175a-maximum-load-capacitance

器件型号:SN74LV175A

您好;

 SN74LV175APW 输出的最大负载电容是多少?

此致;

Karo Aivazian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karo、
    我们建议将负载电容保持在70pF 或以下、但没有硬性限制。

    您能告诉我有关该应用的更多信息吗? 您对输出负载增加的主要关注是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys 您好、感谢您的回复、很抱歉您的回复很晚。
    SN74LV175A 的输出连接到多达16个 MMIC 射频开关控制线路、通常我们在射频开关控制引脚旁边放置一个小型的旁路电容器。 控制线路速度非常低。 我计划使用15pF x16电容、这意味着总体而言、SN74LV175A 的输出将具有~240pF 的电容。
    您提到它们不是硬性限制、我可以假设240pF 不会引起任何问题吗?

    此致;
    Karo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Karo、
    对于慢速输入、它实际上将取决于 MMIC 开关的输入容差。 CMOS 输入通常要求每伏边沿速率为~10ns、在240pF 时、您可能超出该范围。

    一种快速估算方法是通过输出端的 RC:C = 240pF、R θ~= 58欧姆。 我预计10-90%的上升时间为~4*RC = 55.7ns。 假设工作电压为5V、这有点边缘、但可能不会导致任何问题。 如果这是我的系统、我会添加一些缓冲器并将信号向上分离、从而为每个缓冲器提供~70pF 的电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Emrys、再次感谢您的帮助。 我将介绍您建议的解决方案。

    此致;
    Karo。