This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC2G07:如果 Vin 高于 VCC、会发生什么情况?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC2G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702687/sn74lvc2g07-what-will-happen-if-vin-higher-than-vcc

器件型号:SN74LVC2G07

您好!

我在公司看到了一个旧电路板的原理图。 VCC 为1.8V、输入电压为3.3V。 我不确定 Vin 是否可以超过 VCC?

请与我确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    这是我们最常见的问题之一。 您可以在此处看到详细答案: e2e.ti.com/.../3537.02-input-parameters

    简而言之、SN74LVC2G07的输入电压可以高于 Vcc。 该器件具有过压容限输入。

    我想谁设计了你的板、谁知道他们在做什么-他们有一种幽默感。 我从未见过 CPU 上电复位(低电平有效)被指定为"cpu_porn"。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了。 非常感谢`