This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC241:CD74HC241更换部件

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702232/cd74hc241-cd74hc241-replacement-part

器件型号:CD74HC241

大家好、

 我们是否有一些新器件与 CD74HC241M 引脚2引脚?

我们可能需要选择较新的器件。

谢谢你。

BR

Jack Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:
    CD74HC241M 有什么问题? 为什么需要"较新"的器件? 是否存在当前问题? 信号完整性? 封装尺寸?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    该器件可供订购和样片。

    如果您担心 EOL、请参阅 TI 的 EOL 政策:

    TI 的通用质量指南 (第7页)介绍了我们关于淘汰器件的官方政策。 这项政策概述如下。

    • TI 的产品退市/停产流程符合最新版 J-STD-048标准。
    • TI 努力 避免 产品淘汰带来的不便。
    • TI 的淘汰退市时间表提供 比行业标准更长的交货周期
    • TI 为最后一批订单留出了12个月的交货时间、并为停产产品的最终交货留出了6个月的时间。
    • 在极少数情况下、可能需要加快退市时间表。 在这种情况下、TI 将在 EOL 通知中告知最后购买和最终发货日期、并解释需要提前退市的情况。