This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IIC 总线中 PCA9517的应用问题

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: PCA9517, PCA9515A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/702178/the-application-problems-of-pca9517-in-iic-bus

主题中讨论的其他器件:PCA9517PCA9515A

大家好、专家也很好。

我对 PCA9517的应用有两个问题,  

1) A 侧的电源电压范围为0.9V 至5.5V, B 侧的电源电压范围为2.7V 至5.5V,为什么不同?

   为什么我们无法设计出使用相同电压范围的 IC?

2)数据表中有如下描述, 为什么 B 侧不能串联使用?

" B 侧的这种设计类型使其无法与 PCA9515A 等串联使用
 PCA9517 (B 侧)。 这是因为这些器件不会将经缓冲的低电平信号识别为有效的低电平、并且确实如此
 不再将其作为缓冲低电平进行传播。"

感谢您的关注。

就绪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    B 侧电压具有较高的最小值、因为该电压也是为器件的某些内部电路供电时所必需的。

    B 侧不能连接在一起的原因是、它的低电平输出高于其低电平输入阈值。 这对于器件支持双向信令非常重要、因为它允许器件区分 B 侧的器件何时拉低、何时从 A 侧向 B 侧传播低电平。

    最大