This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM567C:-

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: LM567C, LMC567

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701382/lm567c--

器件型号:LM567C
主题中讨论的其他器件: LMC567

我已经设置了一个双音解码器来检测120kHz 和90kHz。

 中心频率的外部分量的值是根据 f0=1.1/(R*C)公式计算的

测量自由运行频率不会得出预期结果。 @的 Δ Σ 引脚5编码器引脚6始终会导致120kHz 解码器的频率为105kHz、90kHz 解码器的频率为80kHz。

我在这里错过了什么?

此外、在数据表中、它指出最大自由运行频率介于100kHz 和500kHz 之间。 这取决于什么? 它将是100kHz

提前感谢您的支持

润滑脂

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oli、

    该器件具有以 f0频率为中心的检测带宽。 根据输入振幅、可以使用数据表第10.4.1或10.4.2节中的公式计算检测带宽。 假设您的输入振幅大于200mVrms、我们可以在表2中看到、您的检测带宽将是14%的最大设置。 如果需要较小的检测带宽、则可以减小 C26或 C18上的电容。

    我认为100kHz 的最小值是一个拼写错误。

    此致、
    通道
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Lane

    感谢您的快速响应。 然而,我的问题仍然没有得到回答。 为什么使用数据表中提到的公式10.3.1来获得错误的中心频率。 我知道它 大约被表示、但使用这个等式、我得到一个140kHz 的中心频率、而不是所需的120kHz。 我想理解。 通过试错、我可以使用1nF 和两个串联电阻(7.5kOhm 和390Ohm)将频率设置为120kHz。 但是、在大规模生产中、这种方法的可靠性如何?下一个 LM567C 系列将具有相同的行为?

    问候 Oliver

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oliver、

    LMC567是同一系列中较新的器件、增加了 LM567C 不具有的+/- 10%精度规格。 如果精度满足您的要求、我建议考虑使用该器件。

    有关详细信息、请参阅此相关帖子:
    e2e.ti.com/.../233190

    此致、
    通道