This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUC16244:SN74AUC16244GQLR 或 SN74AUC16244ZQLR

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701394/sn74auc16244-sn74auc16244gqlr-or-sn74auc16244zqlr

器件型号:SN74AUC16244

你好。

 

在 SCES399E 的第1页上提供了 SN74AUC16244GQLR 的说明、但在下一页中没有。

 

http://www.ti.com/product/SN74AUC16244/samplebuy

 

现在订购 SN74AUC16244ZQLR 是否正确?

 

我是否可以将 SCES399E 的第2页上的"端子分配"用作 SN74AUC16244ZQLR?

 

此致、

DIE-K

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-K、

    我看到你说什么。 让我验证这些封装的引脚排列是否相同、我将就此向您返回。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dice-k、

    您可以对 ZQL 封装使用 GQL 终端分配。