This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:SN74LVC1G125

Guru**** 2589035 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/701436/sn74lvc1g125-sn74lvc1g125

器件型号:SN74LVC1G125

尊敬的先生:

我的客户会考虑使用 SN74LVC1G125来 增强24MHz 时钟信号。

我们在数据表中没有看到 SN74LVC1G125中有任何压摆率或应用频率范围、我们如何判断这种压摆率是否可用于24MHz?

谢谢、Ian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ian:

    我们通常建议查看同一系列中的时钟器件(例如 LVC 系列中的 D 触发器)、并查看其 Fclock max 规格是什么。 这将使您了解它可以处理的频率。 该器件将能够处理24MHz 的频率、只需保持输出端的寄生电容尽可能低。