This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS07:总灌电流

Guru**** 2924610 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS07, SN74LVC07A, SN74ALS1035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700344/sn74ls07-total-sink-current

器件型号:SN74LS07
主题中讨论的其他器件: SN74LVC07ASN74ALS1035

IHI 团队、

 SN74LS07 可驱动多大的总灌电流? D/S 提到每通道40mA、但 我 找不到总灌电流。

此致、

Kotaro Yamashita  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro San、

    数据表始终指定每个通道的 IOL IOH 灌电流/拉电流。
    正如您正确提到的、它可以驱动每通道40mA。
    您是否需要每通道驱动(灌电流)超过40mA?
    选择此器件时是否还有其他注意事项?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas、

    例如、SN74LVC07A D/S 提到"–负载电流不得超过每个输出25 mA、器件不得超过50 mA。" 。
    因此、我也想了解这种信息。

    此致、
    Kotaro
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kotaro、

    我们无法保证数据表中器件的绝对最大电流、我会说、器件输出的100mA 总电流是一个安全的估算值。

    您还想知道的是、您可以考虑在此处使用其他器件来代替 LS07、因为它们是较旧的 TTL 技术、消耗的 ICC 电流更高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas、

    要求是:

    每通道最大18mA

    2.可接受的总电流为60mA

    如果您有任何特定的推荐器件、请告诉我。

    此致、

    Kotaro Yamashita

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kotaro San、

    我建议使用 SN74ALS1035、它的功耗不像'LS07那样高。
    每通道提供高达24mA 的 IOL。
    并且能够处理60mA 的总电流。
    请告诉我这是否可行。