This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17:SN74LVC1G17 VIH&VIL (当 VCC=1.8V 时)

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700811/sn74lvc1g17-sn74lvc1g17-vih-vil-when-vcc-1-8v

器件型号:SN74LVC1G17

在我设计为1.8V 时、您能不能帮助提供 VIL 和 VIH 值

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!

    由于您显示的是 Vt+/-、我认为这就是 VIH/VIL 的意思。 我进行了一些线性内插并获得了以下值:
    VT+MIN = 0.83
    VT+max = 1.23
    VT-min =.40
    VT-max =.66