This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD40107B:输出开漏电压问题

Guru**** 2812305 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700428/cd40107b-output-open-drain-voltage-question

器件型号:CD40107B

问题:使用5V 输入时、能否施加16V 的输出开漏?

此外、对于该器件、我们是否有汽车交叉参考或类似的产品?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin:

    该器件将能够处理输出端的16V 电压。 对于类似的器件、遗憾的是无法处理符合汽车标准的电压。