This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCH8T245:SN74LVCH8T245上电问题

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698921/sn74lvch8t245-sn74lvch8t245-power-on-issue

器件型号:SN74LVCH8T245

尊敬的  

下面是客户 SCH、VCCB 在 VCCA 之前上电、如 下图所示、我们可以在 B 端点找到一个脉冲、它可能会损坏手控 IGBT,请帮助检查

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我已通知我们的翻译专家查看。 他明天会回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否有办法使用 Vcca 领先的 Vccb 来捕获该图、以查看是否存在毛刺脉冲?
    如果 Vcca 未通电、DIR 引脚将在该点悬空、因为它称为 Vcca。 此外、在加电时、IO 端口上没有定义的电压节点。 B 端口上也可能有弱下拉电阻(100k)、并再次捕获示波器快照。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    是否有此问题的更新或调试进度?