This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 要求在66Mbps 上提供1.8V 至3.3V 的 SPI 电平转换解决方案

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, SN74AVC4T774

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/700123/asking-for-the-spi-level-shift-1-8v-to-3-3v-over-66mbps-solution

主题中讨论的其他器件:TXB0108SN74AVC4T774

大家好、

客户正在寻找从1.8V 到3.3V 的 SPI 电平转换。 速度超过66Mbps。

您能否向客户推荐合适的解决方案? 对于 Vccb 1.8V 情况、TXB0108速度为50Mbps。

BR、

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH、

    我们推出了具有2个 DIR 控制引脚的 AXC8T245、这些引脚可在1.8V 至3.3V 范围内实现 SPI 电平转换、在标准负载下可实现高达380Mbps 的速率。
    负载较高时、数据速率将会降低、但66Mbps 足以支持 AXC8T245。
    还有 SN74AVC4T774具有独立方向控制功能、也支持1.83.3V SPI 接口。
    请告诉我这是否有帮助。