This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1T34:SN74AUP1T34DCKR 器件标识存在混淆。

Guru**** 2561540 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/699641/sn74aup1t34-confusion-on-part-marking-for-sn74aup1t34dckr

器件型号:SN74AUP1T34

数据表指示器件标识应为'U2Q'。 我们拥有的器件标有"U2e"。 检查 TI 网站上的器件标识"U2e"时、显示标记不存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们能否获得器件的图片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    最后一个字母仅表示晶圆制造厂所在地。 这个是在与数据表中所示不同的位置制造的。