This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:数据表图10测试条件

Guru**** 2773115 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/695899/lsf0102-datasheet-figure-10-test-conditions

器件型号:LSF0102

大家好、团队、

我是否可以知道 LSF0102数据表图10 A 侧和 B 侧使用的上拉电阻器的测试条件?

谢谢你。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ting、

    上拉电阻将由连接 LSF0102的应用和器件决定。 应使用第9.2.1.2.2节"上拉电阻大小"来选择电阻值。 您是否有特定的原因想要了解这些测试条件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ting、

    波形基于设置。 但是、如果您看得非常近、则转换结果的电压会不同。 同样、您应该使用第9.2.1.2.2节"上拉电阻大小"。