This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:100MHz 信号通信

Guru**** 2826505 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/699461/lsf0102-100mhz-signal-communication

器件型号:LSF0102

您好!

LSF0102具有100MHz 的通信能力。 当两个驱动器都是推挽驱动和驱动50欧姆带状线能力时。  

需要在1.2V 和1.8V 之间进行转换。 信号带宽为100MHz。

在本例中、LSF0102是否可以用作电平转换器? 如果是、我们如何确定上拉电阻器?

此致、

渡边俊弘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,

    我将链接一个有关该器件的 Logic Minute 视频、该视频应有助于同时回答两个问题。  我建议您观看整个视频、但4分钟的时间是您想要的。 您还可以观看其他几个视频、这些视频将帮助您更好地了解 LSF 器件。