This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC4060:启动期间的输出状态

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/699248/sn74hc4060-output-state-during-startup

器件型号:SN74HC4060

首次加电时输出的状态是什么、或者更一般而言、在启动期间所有翻转都为零?

具体而言、我将 CLR 接地、并使用 C = 2.2uF R1 = 53.6KO R2 = 536KO 的 RC 振荡器。 所有触发器在启动期间是否都保持低电平、或者它们是否处于不确定状态? CLR 是否应连接到高电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、

    输出将处于未知状态、直到数据通过它们计时为止。  如果您需要确定输出、最好在启动时清除器件。  很多时候、人们只关心输出是特定的频率、因此这不是问题。