This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:建议使用 TXS0108ERGYR

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698933/txs0108e-txs0108ergyr-suggestion

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:SN74AXC8T245

我们在设计中使用了 TXS0108ERGYR

但我们发现、TXS0108ERGYR 仅支持高达60MHz 的数据速率、这意味着时钟信号仅支持30MHz 的传输。

但是、我们在设计中使用高达48MHz 的时钟信号传输。

请帮助我们找到满足条件的电平转换器

  1. TXS0108ERGYR 引脚对引脚
  2. 具有 OE 输入、用于通过将 OE 设为低电平来禁用器件、从而将所有 I/O 置于高阻态。
  3. 数据速率支持高达100MHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Stacey:

    翻译要求是什么?
    TXS 或 TXB 不支持100Mhz 的高数据速率。 这种高数据速率仅通过方向控制转换器(AVC、AXC 和 LVC 器件)实现
    您可以认为该器件已发布 SN74AXC8T245