This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T244:替代封装/器件

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T244, SN74AVC4T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698990/sn74avc2t244-alternate-package-part

器件型号:SN74AVC2T244
主题中讨论的其他器件: SN74AVC4T245

您好!

我是否可以知道 TI 是否有任何其他 IC 等效 于 SN74AVC2T244。

我需要一个功能相同但包含 TSOP 等简单封装的 IC。

注意:必须启用输出。

此致

哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、
    很抱歉、我们没有满足该要求的任何可用资源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hari、

    我们有一个采用 TSSOP 封装的4位器件、即 SN74AVC4T245。 请注意:它的引脚数量是 SN74AVC2T244的两倍。