This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:工作温度范围

Guru**** 2885260 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698849/txs0108e-operation-temperture-range

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件: SN74AXC8T245

尊敬的 E2E:

我下载 TXS0108E 数据表,工作自然通风温度: –40~125°C
但我 在 TI.com 上检查了温度范围; 我发现工作温度变化为–40~85°C
我有点困惑、古怪的价值是正确的。 我希望我的封装是20BGA MICROSTAR JUNIOR。


顺便说一下:如果 txs0108e 不合适、您能帮我介绍正确的器件型号。
参数:8ch、105 °C 以上的最大工作温度和8mm2以下的封装尺寸 。
非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、用户:

    请告诉我:
    1)翻译要求
    2) 2)正在使用的接口

    我们最近发布了一个名为 SN74AXC8T245的新器件、该器件可能能够替代 TXS 器件。 这符合125C 标准、支持推挽接口架构。

    BGA 器件不符合125C 标准、而是符合85C 标准。