This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:2.5V 输入的过冲和下冲规范

Guru**** 2504955 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698609/sn74lv1t34-overshoot-and-undershoot-specification-for-2-5v-input

器件型号:SN74LV1T34

您好!
我使用 SN74LV1T34逻辑电平转换器来执行从2.5V 到3.3V 的升压转换。

来自另一个器件的2.5V 信号馈送到 SN74LV1T34的输入引脚。 我想知道输入引脚(引脚编号 2)。

2.5V 和3.3V 信号是否支持25MHz 和50MHz 传输?

谢谢、

Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    过冲限值为5.5V、下冲限值由数据表第6.5节中针对3.3V VCC 的 VIH 规格确定。 是的、该器件应处理该频率、没有问题。 确保尽可能减小负载电容。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!Dylan、

    感谢您的回答。 但我需要对此有进一步的了解。

    1.根据您 的回复-"过冲限值为5.5V"是否意味着2.5V 信号的过冲峰值可高达5.5V?

    2.对于下冲-"下冲限值由数据表第6.5节中针对3.3 VCC 的 VIH 规格确定"。 数据表中的第6.5节指定了高电平和低电平输入电压(VIH/VIL)、它与下冲有何关系?

    请参考下图。

    很抱歉、如果我的理解有误。

    提前感谢、

    Ashish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    您的图像链接不正确、但我可以为您分解。

    为此、我指的是数据表第6.3节中的器件输入限制。 器件输入可处理高达5.5V 的电压、因此可安全地处理高达该电压的过冲。

    同样适用于下冲。 如果您有一个2.5V 高电平信号进入、并且您的电源为3.3V (因为您正在转换为该电压)、那么您需要保持高于器件的 VIH 规格(@ 3.3V VCC)、以便器件将输入读作高电平。 因此、如果您的输入信号具有下冲、则需要保持高于 VIH、以便器件将其读作高电平静态。 如果下冲低于 VIH 规格、则器件可以将输入解释为低电平、并在输出端切换为低电平。

    我不希望下冲或过冲这么剧烈、但如果是这样、您需要控制输入信号保持在器件的正确输入参数范围内才能正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、

    我在另一篇文章中看到了您的图像、这有助于我了解您的看法。 当信号为逻辑高电平时、我上面说的一切都是正确的。

    从您的图像中、您会关注逻辑低电平的下冲。 为此、您需要保持在-500mV 以上。 对于逻辑低电平的过冲、您希望保持在 VIL 规格(@3.3V)以下。