This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV1T34:2.5V 输入的过冲和下冲规范

Guru**** 2557340 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698881/sn74lv1t34-overshoot-and-undershoot-specification-for-2-5v-input

器件型号:SN74LV1T34

您好!Dylan、

感谢您的回答。 但我需要对此有进一步的了解。

1.根据您 的回复-"过冲限值为5.5V"是否意味着2.5V 信号的过冲峰值可高达5.5V?

2.对于下冲-"下冲限值由数据表第6.5节中针对3.3 VCC 的 VIH 规格确定"。 数据表中的第6.5节指定了高电平和低电平输入电压(VIH/VIL)、它与下冲有何关系?

请参考下图。

很抱歉、如果我的理解有误。

提前感谢、

Ashish

----------------------------------------------------------------------
Ashish、您好!

过冲限值为5.5V、下冲限值由数据表第6.5节中针对3.3V VCC 的 VIH 规格确定。 是的、该器件应处理该频率、没有问题。 确保尽可能减小负载电容。

----------------------------------------------------------------------

您好!
我使用 SN74LV1T34 逻辑电平转换器来执行从2.5V 到3.3V 的升压转换。

来自另一个器件的2.5V 信号馈送到 SN74LV1T34的输入引脚。 我想知道输入引脚(引脚编号 2)。

2.5V 和3.3V 信号是否支持25MHz 和50MHz 传输?

谢谢、

Ashish

----------------------------------------------------------------------

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    您的图片在这篇帖子上显示、但我将在另一篇帖子上完成回复。 我正在关闭此帖子并将其锁定、以便不会重复工作。