This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G74:释放按钮后、/Q 将保持高电平(或低电平)的电路

Guru**** 2560390 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/697465/sn74lvc1g74-a-circuit-that-q-would-keep-high-or-low-after-release-the-button

器件型号:SN74LVC1G74

大家好、

我们需要设计一个电路、使/Q 在释放按钮后保持高电平(或低电平)

(→按→μ V/Q HIGH→RELEASE→μ C/Q KET HIGH→下一个按→μ C/Q LOW→RELEASE→μ C/Q KE低 电平……)

但在电路下方、/Q 不会在释放按钮后保持状态。

请帮助您修改电路或提出任何其他 TI 器件建议。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    上面显示的电路旨在使输出达到 Q 值、并且它应该达到您描述的值。 这基本上是一个状态机:

    状态0:Q = 0 (Q\= 1)、按钮未按下。
    状态1:Q = 1 (Q\= 0)、按钮被按下。
    状态2:Q = 1 (Q\= 0)、按钮未按下。
    状态3:Q = 0 (Q\= 1)、按下按钮。

    状态图如下所示:

    状态0 -->状态1 -->状态2 -->状态3 -->
    ^------------------------------------ /

    原谅我可怜的艺术品--这应该看起来像一个循环。 每次按下按钮时、状态都会循环。

    如果您在实施过程中遇到问题、我建议您布置完整的电路以及器件每个阶段的 I/O 示波器截图。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    感谢您的支持。

    已连接原理图和示波器波形。 (CH1- CLK 脉冲每个按钮被按下)

    从波形中可以看到、/Q 在第一次按压按钮时表现正常、但此后出现异常。

    我们希望按下第二个按钮会将/Q 状态更改为高电平。 但是、由于未按下按钮(释放按钮)、/Q 会恢复到低电平。

    我们有时会发现问题、因为波形中的最后一个 CLK 脉冲。


    请帮助我们查看原理图、并为我们提供一些修改建议、以便进入以下循环:

    状态0 -->状态1 -->状态2 -->状态3 -->
    ^------------------------------------ /

    状态0:Q = 0 (Q\= 1)、按钮未按下。
    状态1:Q = 1 (Q\= 0)、按钮被按下。
    状态2:Q = 1 (Q\= 0)、按钮未按下。
    状态3:Q = 0 (Q\= 1)、按下按钮。

    非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在你的示波器拍摄中,时间刻度绝对是巨大的--请放大边缘,这样我们就可以看到发生了什么。 这些器件以纳秒为单位进行响应!