This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:数据偏移

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698731/lsf0204-skew-data

器件型号:LSF0204

大家好!

LSF0204数据表中没有偏斜规格。

但是、我在下面的文章中提到"我们的任何逻辑器件的保证偏斜在相同负载下为1ns。"

我可以 将此偏斜数据用于 LSF0204吗?

提前感谢。

此致、
Toshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Toshi-San、
    LSF0204不是活动器件、因此没有偏斜规格。 我建议您观看有关 LSF 工作原理的视频系列、网址为 :training.ti.com/LogicMinute

    通道之间的延迟差异在很大程度上取决于应用。 例如、如果一个通道使用10kohm 上拉电阻器向上转换为30pF 负载、另一个通道使用330 Ω 上拉电阻器向上转换为5pF 负载、我预计延迟会有很大差异。

    如果一切都相等、则差值应极小-我预计通道之间的差值小于100ps。