This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC126A:SN74LVC126A 过冲/下冲绝对最大额定值

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698649/sn74lvc126a-sn74lvc126a-overshoot-undershoot-absolute-maximum-ratings

器件型号:SN74LVC126A

如果电压下冲超过绝对规格、如图所示

Tos、TU 是否有定义?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安妮、您好!
    不、时间不是考虑这些过冲的因素。

    该器件具有输入端的额定最大电压和电流、如数据表中的表6.1所示。

    该表指示如果输入电流保持在50mA 以下、输入可能会超过-0.5V。 在大多数情况下、这是正确的、下冲不是问题。 如果这是一个问题、添加的串联电阻器可以保证电流限制并防止器件损坏。