This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0204:有关组件连接性的问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/698504/lsf0204-questions-regarding-connectivity-of-the-component

器件型号:LSF0204

您好!

我在我的应用中使用 LSF0204双向电平转换器。

我的问题是关于器件未使用的通道。

我想检查如何处理我未使用的通道。

我是否应该将 AN 和 BN 短接至接地? 我是否应该保持它们不变? 如果存在噪声、它将如何影响功耗?

基本上、我想检查是否必须将电阻器焊接到未使用的通道?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eli、

    我始终建议将其接地以避免出现任何问题、但 LSF 器件将其悬空也是可以的。 不确定您期望看到多少噪声、但它不应影响功耗。